Hoje e amanhã: quatro maneiras de colocar os OEMs no centro da revolução ferroviária
Impulsionar a revolução ferroviária: Quatro estratégias para o sucesso do OEM.
Todos sabemos que o transporte ferroviário é um dos modos de transporte mais sustentáveis e eficientes. Ele oferece emissões mais baixas, maior capacidade de passageiros e carga e maior custo-benefício em comparação com alternativas rodoviárias ou aéreas.
Mas, à medida que o setor avança em direção a um futuro eletrificado e descarbonizado, os OEMs ferroviários (fabricantes de equipamentos originais) devem equilibrar as metas essenciais de sustentabilidade com as pressões diárias de custos e a necessidade de sempre enfrentar os desafios operacionais relacionados à confiabilidade e segurança. Analisar quatro áreas-chave pode ajudá-los a alcançar esse objetivo.
1. Opte pela solução certa
Os sistemas ferroviários operam em condições adversas, como temperaturas extremas, e estão sujeitos a vibrações intensas que desafiam todos os aspectos funcionais do material rodante.
Mas, para reduzir o tempo de inatividade potencial, obter confiabilidade a longo prazo e atender aos rigorosos requisitos de segurança, os sistemas certos, apoiados por uma sólida experiência em engenharia, são essenciais.
Durante d écadas, o uso de sistemas de ar comprimido tem sido central para as operações ferroviárias, acionando funções como frenagem, acoplamento, portas externas e suspensão.
E os sistemas pneumáticos têm demonstrado sua confiabilidade em condições diversas e exigentes – desde os invernos gelados no norte da China até o calor escaldante do interior da Austrália.
Somente com a seleção de componentes e sistemas que ofereçam desempenho comprovado é que o sucesso em longo prazo pode ser alcançado.
2. Inteligência no controle de custos
Com a pressão crescente dos preços da energia, dos custos de mão de obra e das demandas de manutenção, muitos fabricantes de material ferroviário (OEMs) estão sendo obrigados a assumir um controle mais rigoroso dos custos.
Uma das estratégias mais eficazes para isso é adotar uma abordagem de custo total de propriedade (TCO – Custo Total de Propriedade). Isso significa priorizar o custo de vida útil de um componente ou sistema – e não apenas seu preço inicial.
Estratégias com fornecedor único e contratos de manutenção plurianuais são ideais para ajudar os OEMs a gerenciar custos ao longo do tempo. Ao trabalhar com fornecedores de confiança que oferecem soluções de qualidade certificadas por normas internacionais, os OEMs ferroviários podem reduzir a frequência de manutenção, evitar paralisações e atender com confiança aos requisitos de conformidade.
Além disso, para auxiliar no planejamento orçamentário, os contratos de manutenção plurianuais permitem que os custos sejam distribuídos ao longo de vários anos, eliminando a necessidade de grandes desembolsos iniciais.
3. Fazer parcerias para ter sucesso
A colaboração entre OEMs ferroviários e parceiros experientes pode reduzir ainda mais a complexidade dos sistemas, os prazos de aquisição e os desafios de manutenção.
Com presença global, conseguimos garantir a conformidade com padrões internacionais de segurança e qualidade – um benefício particularmente valioso no setor ferroviário, que frequentemente atua em múltiplos territórios. Além da eficiência operacional, a colaboração estreita cria valor adicional no desenvolvimento de produtos em estágio inicial. Ao envolver especialistas em engenharia na fase de projeto, os OEMs ferroviários podem se beneficiar de sistemas verdadeiramente personalizados que reduzem os prazos de entrega e melhoram os resultados do sistema.
4. Aproveitar a oportunidade de eletrificação
Por fim, à medida que a indústria ferroviária adota os benefícios de sustentabilidade, operação e economia de energia proporcionados pelas soluções elétricas, os OEMs ferroviários precisam garantir parceria com um fornecedor de soluções que compreenda verdadeiramente a transição para a eletrificação total.
Por exemplo, a Suíça alcançou a eletrificação de aproximadamente 99% de sua rede ferroviária, mas outras nações, incluindo o Reino Unido – com apenas cerca de 38% de eletrificação – têm progressos significativos a fazer.
Isso representa uma oportunidade para os OEMs liderarem pela inovação e alinharem as soluções às metas de sustentabilidade dos operadores ferroviários que estão em sua jornada de eletrificação.
A colaboração com parceiros de tecnologia com experiência comprovada em sistemas eletrificados agrega valor real em áreas-chave, como orientação crítica sobre integração de soluções avançadas, economia de energia, redução de emissões e conformidade com padrões ambientais rigorosos.
Seja especificando sistemas pneumáticos de alta qualidade ou apoiando a transição para redes totalmente elétricas, adotar uma abordagem estratégica e voltada para o futuro permitirá que os OEMs ofereçam soluções confiáveis, controle de custos e benefícios ambientais nos próximos anos.
Não se trata apenas de enfrentar os desafios de hoje; trata-se também de preparar o caminho para as oportunidades de amanhã. Para obter mais informações sobre como podemos ajudá-lo(a), clique aqui.