Reduzindo a queda de pressão em 20%: um novo sistema de filtragem em três estágios para locomotivas de alta potência
O desafio: filtragem com desempenho nos ambientes ferroviários mais adversos
Os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) ferroviários que operam locomotivas de alta potência precisam de uma filtragem que vá além do simples cumprimento de normas. Em ambientes com alto nível de poeira, vibração e umidade, espera-se que os sistemas de admissão protejam os motores de tração e os equipamentos sensíveis contra a exposição prolongada à água, poeira e detritos, mantendo-se confiáveis ao longo de décadas de serviço e sendo fáceis de manter.
Nosso cliente nos procurou com uma solicitação específica: uma solução de filtragem para locomotivas de 12.000 hp que atendesse às rigorosas normas EN, sem comprometer a eficiência e com uma redução significativa na queda de pressão de ponta a ponta. Em outras palavras, ar mais limpo, menor resistência do sistema e uma vida útil mais longa e previsível.
Começando pela aplicação, não pelo catálogo
Em vez de adaptar um produto existente, partimos da aplicação. Nossa equipe em Noida trabalhou em estreita colaboração com o cliente para compreender o ambiente operacional, o perfil do fluxo de ar, os desafios de contaminação e as realidades de manutenção da operação de locomotivas de alta potência.
Essa abordagem orientada pela aplicação é a forma como nossas equipes globais de engenharia colaboram com fabricantes de equipamentos originais (OEMs) do setor ferroviário. O objetivo nunca é simplesmente especificar um filtro, mas sim projetar um sistema que proteja ativos críticos, otimize o fluxo de ar e contribua para um menor custo total de propriedade ao longo de toda a vida útil da locomotiva.
Um sistema de filtragem de três estágios sob medida
A partir desse briefing, projetamos e desenvolvemos um sistema de três estágios sob medida para oferecer proteção ideal ao motor em toda a gama de condições operacionais. Uma grade na entrada impede que água e partículas grandes entrem no sistema, enquanto nossa tecnologia proprietária de filtragem ciclônica aproveita a força centrífuga para remover a poeira antes que ela alcance o motor. Em seguida, um filtro de mídia tecida fornece ar limpo e seco ao sistema do motor, protegendo contra desgaste e contra a deposição ou acúmulo de poeira.
Juntas, as três etapas proporcionam mais de 92% de eficiência de filtragem em ambientes exigentes de locomotivas, com a redução da queda de pressão necessária para que o cliente mantivesse a potência e a eficiência do motor.
Projetado, testado e fabricado sob o mesmo teto
Nosso processo verticalmente integrado em Noida nos proporcionou controle total sobre o projeto, os testes e a produção, permitindo uma abordagem acelerada sem comprometer a qualidade. Construímos um banco de testes específico que simula o fluxo de ar real de uma locomotiva, permitindo-nos validar o desempenho de acordo com as normas ISO 5011 antes de entrarmos em produção.
Após a otimização do projeto, fabricamos o sistema de filtragem em total conformidade com as normas EN61373, EN45545 e EN15085 — as principais normas que abrangem choques e vibrações, proteção contra incêndio e soldagem de veículos ferroviários e componentes. Essa combinação de testes internos e fabricação em conformidade com as normas proporcionou ao cliente um caminho mais rápido para um sistema no qual pudesse confiar em operação.
Menor queda de pressão, maior vida útil, menor custo de ciclo de vida
O resultado é um sistema que oferece uma queda de pressão 20% menor do que os sistemas concorrentes, otimizando o fluxo de ar e reduzindo a resistência geral do sistema. Isso se traduz diretamente em maior eficiência energética, maior potência do motor e operação mais confiável em toda a frota de locomotivas.
A durabilidade foi igualmente crítica. Os tubos ciclônicos utilizam materiais resistentes a produtos químicos e ao calor, com uma vida útil projetada superior a 30 anos, e a unidade é classificada para 960 horas de resistência à névoa salina — importante para rotas costeiras e de alta umidade. Para manter baixos os custos do ciclo de vida, construímos o sistema com base em um projeto modular que permite manutenção rápida e substituição simples de peças. E como o ar de admissão mais limpo contribui para uma combustão mais eficiente, o sistema também ajuda a reduzir as emissões e a melhorar a sustentabilidade ao longo da vida útil da locomotiva.
O panorama geral para os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) ferroviários
Para Chris Showering, chefe de Gestão de Produtos e Marketing da Divisão Global Rail da IMI, o projeto reflete o que os clientes ferroviários modernos esperam de seus parceiros de engenharia. No setor ferroviário atual, desempenho, confiabilidade e sustentabilidade são fundamentais”, afirmou ele. “Este projeto destaca nossa capacidade de aproveitar uma colaboração profunda e engenharia avançada para transformar necessidades técnicas complexas em desempenho no mundo real por meio de uma solução completa e de ponta a ponta que não apenas atendeu, mas superou as expectativas do cliente”.
Este projeto destaca nossa capacidade de aproveitar uma colaboração profunda e engenharia avançada para transformar necessidades técnicas complexas em desempenho no mundo real por meio de uma solução completa e de ponta a ponta que não apenas atendeu, mas superou as expectativas do cliente.
Ele acrescentou: “Em nossas unidades de fabricação globais, incluindo Noida, estamos oferecendo soluções que não apenas atendem aos desafios atuais, mas também estão moldando a tecnologia de filtragem ferroviária por meio de inovação direcionada, que proporciona soluções escaláveis e repetíveis. À medida que as redes ferroviárias globais continuam a se expandir e se modernizar, estamos em posição ideal para liderar — não apenas na entrega de produtos —, mas na definição do futuro dos sistemas ferroviários em que o desempenho é fundamental, por meio de suporte completo ao veículo, desde o projeto de componentes até a integração em nível de sistema.”
Por que isso é importante para o futuro do setor ferroviário
À medida que as redes ferroviárias se expandem, se eletrificam e se modernizam, a pressão sobre cada subsistema — da tração à filtragem — continua a crescer. Os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) precisam de parceiros capazes de combinar profundo conhecimento de engenharia com conhecimento local de aplicações e capacidade global de fabricação, e que possam avançar rapidamente da especificação inicial para uma solução validada e em operação.
Este projeto é um exemplo claro dessa abordagem: um briefing específico do cliente, um processo de projeto orientado pela aplicação, testes e fabricação integrados, e uma melhoria mensurável no desempenho que contribui para operações ferroviárias mais limpas, mais eficientes e mais confiáveis.