Revolucionando as embalagens: precisão, sustentabilidade e eficiência.
Chega de enviar ar: como os atuadores da IMI Bahr e a OPITZ estão revolucionando as embalagens
No cenário industrial moderno, todas as empresas enfrentam as mesmas pressões crescentes: reduzir o desperdício, cortar custos, aumentar a velocidade e agir de forma sustentável.
Em nenhum lugar essa pressão é mais intensa do que no setor de embalagens.
Todos nós já passamos por isso como consumidores. Você encomenda um item pequeno, mas ele chega em uma caixa desproporcionalmente grande. Você a abre e encontra uma quantidade generosa de plástico-bolha ou papel, cercada por espaço vazio.
Isso não é apenas um incômodo, mas, para as empresas de embalagens, traz desvantagens operacionais, de sustentabilidade e de custo devido ao alto nível de desperdício de material de papelão, emissões desnecessárias de carbono e custos de envio inflacionados. Essencialmente, as empresas estão pagando para transportar ar ao redor do mundo.
Mas, à medida que a indústria de embalagens busca resolver essas ineficiências, a Opitz Packaging Systems GmbH – uma empresa alemã inovadora em embalagens – está liderando o caminho.
Em colaboração com o setor de Automação Industrial da IMI, a Opitz especificou as plataformas de atuadores lineares modulares da IMI Bahr. Como resultado, eles desenvolveram um sistema de movimento de alto desempenho — um sistema patenteado de redução de volume de papelão — que oferece precisão, velocidade e flexibilidade em várias funções de embalagem. Na prática, o sistema de movimento totalmente automatizado combina a quantidade adequada de embalagem para cada item enviado.
E os resultados da solução de movimento inteligente têm sido tangíveis.
Do ponto de vista da sustentabilidade, o sistema eliminou até 85% do ar anteriormente presente em cada embalagem. Juntamente com uma redução significativa na quantidade de material de enchimento e menores emissões de carbono, essas melhorias estão contribuindo positivamente para o impacto do setor de embalagens.
E com a eficiência operacional sendo fundamental para o aumento da produtividade, a capacidade de lidar com caixas de papelão de vários formatos por meio de um sistema automatizado oferece resultados rápidos, confiáveis e precisos.
Por fim, o sistema de movimento está ajudando nas ambições de controle financeiro. As economias em custos de envio, materiais e mão de obra são evidentes, juntamente com um curto período de retorno do investimento, graças ao aumento da eficiência operacional.
Atuadores IMI Bahr essenciais para o sucesso
A plataforma de atuadores lineares modulares IMI Bahr tem sido a base do sistema inteligente de redução de volume de caixas.
Os atuadores são usados para:
apoiar a função de corte e fechamento superior para corte de caixas sem poeira e dobra de abas
aplicar fita adesiva em pacotes individuais com precisão e velocidade, com um sistema de atuadores paralelos garantindo um fluxo suave de caixas em vários formatos
fornecer a base para a aplicação precisa de cola para garantir a vedação segura do pacote, pronto para envio do armazém
Premiado
Such has been the sector impact of the Opitz motion system it was recognised by the Instituto Alemão de Embalagen and won a German National Innovation Award for the automated “right-size packaging solution”. In particular, it was recognised for its sustainability contribution by reducing packaging waste and CO₂ emissions.
Numa era em que a eficiência empresarial, as preocupações com a sustentabilidade e o controlo de custos são prioridades fundamentais, a colaboração de engenharia convincente entre a Opitz e a IMI está a ajudar o setor das embalagens a alcançar os resultados que deseja e necessita.
Explore como as nossas soluções inovadoras podem otimizar os seus processos de embalagem e promover a sustentabilidade