Grazie a un'ampia gamma di soluzioni pneumatiche, idrauliche ed elettriche, Norgren dispone di un ineguagliabile patrimonio nello sviluppo di soluzioni di imballaggio specifiche per i clienti in applicazioni quali:
Pallettizzazione
Riempimento
Imbustamento
Imballaggio in blister
Movimentazione dei materiali
Inscatolamento
Attrezzature di processo
Ispezione e qualità
Essendo supportate da un'esperienza globale in ingegneria applicativa e da un'ampia gamma di prodotti, incluse le finiture in acciaio inox per gli ambienti igienici, le nostre soluzioni ottimizzate per il controllo dei fluidi e del movimento rafforzano la conformità ai regolamenti e favoriscono guadagni operativi.
A causa dell'evoluzione dei requisiti legislativi, il settore si concentra sempre di più sulla sostenibilità.
Ciò è particolarmente evidente in molte applicazioni di imballaggio, dove ci si concentra sull'innovazione, coinvolgendo materiali riciclati e consumo responsabile dell'energia e delle risorse materiali.In Norgren, comprendiamo le sfide che i produttori di imballaggi e gli OEM affrontano per ottenere un'efficienza operativa scalabile e una maggiore produttività.
Il settore si sta orientando verso un ambiente operativo connesso, essendo alla ricerca di macchine per l'imballaggio dotate di maggiore velocità, qualità, flessibilità, controllo, precisione, durevolezza e igiene. Il cardine di questa evoluzione si basa su una precisa raccolta dei dati da parte della macchina, sul feedback in tempo reale e sul continuo monitoraggio delle condizioni. Le informazioni provenienti dai sensori di sistema sono fondamentali per comprendere le prestazioni delle macchine per imballaggio, con i vantaggi legati all'IoT che favoriscono la competitività nei mercati locali e globali.
In Norgren collaboriamo con i clienti per fornire soluzioni su misura, che rispondano alle esigenze dinamiche di applicazioni di imballaggio efficaci. Dalla pallettizzazione robotizzata, al riempimento, al dosaggio e alla sigillatura, fino alla garanzia di precisione nel confezionamento in blister conformi, la nostra tecnologia di controllo del movimento e dei fluidi conferisce valore aggiunto. Riconosciamo l'unicità di ciascuna applicazione e offriamo raccomandazioni specifiche basate sulle necessità individuali, il che include una vasta gamma di soluzioni pneumatiche, idrauliche ed elettriche.
Caso di studio dell'azienda produttrice di birra Left Hand
Il cilindro pneumatico IVAC di Norgren, dal minimo ingombro, ha consentito a KHS di soddisfare i requisiti della Left Hand Brewing Company di Longmont Colorado.
Perché scegliere un'isola di valvole?
Le isole di valvole, dette anche collettori di valvole, valvole di sistema o collettori a innesto, sono un insieme di valvole montate in una singola unità con alimentazione centrale e aria e collegate a un PLC.
Qual è il vantaggio offerto dai prodotti per la preparazione dell'aria in acciaio inossidabile?
Questo articolo illustra i vantaggi dei prodotti per la preparazione dell'aria in acciaio inox.