Cose la pneumatica?

Cos'è la pneumatica?


La pneumatica è il modo in cui la pressione dell'aria alimenta e muove qualcosa. Essenzialmente, la pneumatica mette in pratica l'aria compressa spostando applicazioni come gli strumenti e i macchinari utilizzati nei settori dell'ingegneria, della produzione e delle costruzioni.

 

Conosciuto anche come...

Usando l'energia ricavata dal rilascio controllato di aria compressa e trasformandola in movimento.  

 

Come funziona la pneumatica?

La pneumatica è un modo semplice e affidabile per far muovere le cose, semplicemente usando aria pulita e asciutta. I sistemi pneumatici utilizzano questa aria compressa per creare applicazioni di movimento e potenza meccaniche per "lavorare" nei sistemi di automazione di fabbrica. La pneumatica è presente anche in una serie di altre applicazioni, dalle giostre e camion, alle applicazioni mediche e alla preparazione degli alimenti fino agli utensili pneumatici e allo stampaggio a soffiaggio.

La pneumatica utilizza un compressore d'aria per ridurre il volume dell'aria al fine di aumentarne la pressione. Questo passa quindi attraverso un filtro in un tubo pneumatico, dove viene controllato dalle valvole prima di raggiungere un attuatore che esegue il lavoro alla fine del processo. Potrebbe trattarsi di un cilindro o di un dispositivo che esegue una funzione, ad esempio sollevamento, spostamento o presa.

 

Come selezionare un sistema pneumatico?

I sistemi pneumatici possono essere utilizzati in alternativa agli attuatori e ai motori elettrici mediante applicazioni di movimento lineare e rotatorio. Viene generalmente utilizzato con carichi più piccoli in quanto i sistemi pneumatici producono meno forza rispetto ai sistemi idraulici e poiché l'aria è facile da comprimere, la pneumatica può assorbire uno shock eccessivo.

Poiché la produzione fa progressi, e con lo sviluppo di tenute come la resistenza alla corrosione, gli ambienti in cui possono essere utilizzati i sistemi pneumatici sono aumentati, con una pneumatica paragonabile ad alcuni sistemi elettrici automatizzati. La pneumatica è un modo così versatile per alimentare utensili e macchinari, rimane una tecnologia importante in numerosi settori.  

Per selezionare un sistema pneumatico per applicazioni industriali, considerare ciò che si richiede in termini di sequenza operativa. La pneumatica opera in movimento lineare e rotatorio ed è un modo semplice per attivare un movimento di uscita o applicare una forza.

Quando si sceglie un sistema pneumatico, è necessario considerare i requisiti di pressione e portata per la migliore prestazione possibile. Se vengono utilizzati componenti errati, il sistema pneumatico potrebbe non funzionare correttamente.

Flusso e pressione sono diversi e dovrebbero essere controllati individualmente. La regolazione della pressione nei sistemi ad aria compressa non controlla precisamente il flusso, il che potrebbe comportare un aumento dei costi energetici.

Mentre la pressione è una forza applicata su una determinata area, il flusso è il volume di aria compressa spostato in un dato momento. Una pressione maggiore su una piccola area può essere uguale a una pressione più bassa su un'area più ampia. Il controllo del flusso funziona limitando l'orifizio attraverso il quale l'aria può fluire - mentre si chiude, meno aria può fluire, ad una data pressione, in un dato momento.

Il costo del mantenimento dei sistemi pneumatici è generalmente basso, ma occorre prestare attenzione per monitorare perdite e corrosione. L'applicazione di un sistema di filtraggio e il monitoraggio della fornitura d'aria garantiranno inoltre che il sistema pneumatico funzioni come dovrebbe.

 

Tipi di pneumatica

I dispositivi per vuoto sono un esempio di pneumatica e vengono spesso utilizzati in sistemi "pick and place" come ventose per maneggiare oggetti delicati come il vetro, o per spostare o trattenere i prodotti in posizione mentre vengono eseguiti altri lavori, come il taglio o la crimpatura. 

 

Applicazioni tipiche della pneumatica

La pneumatica è prevalente nei veicoli commerciali, che vanno dall'uso in cabina e telaio fino ai motori; il settore energetico, comprese le industrie petrolifere e di generazione di energia, e gli alimenti e le bevande in cui la pneumatica è presente in tutto, dai flaconi per soffiaggio fino all'automazione e all'imballaggio dei processi. La pneumatica è anche utillizzata nel medicale e nell'industria ferroviaria globale dove viene utilizzata in applicazioni come il controllo delle porte e delle sospensioni.

La pneumatica viene anche utilizzata in tutti i settori manifatturieri per alimentare i sistemi di automazione industriale e viene tipicamente utilizzata in settori come la movimentazione e l'imballaggio dei materiali. Poiché trasforma l'energia dall'aria compressa in un movimento lineare o rotatorio per svolgere compiti specifici, la pneumatica può essere utilizzata per eseguire compiti di "presa e posizionamento" come tenere e posizionare le parti serrando o afferrando, o spostando uno strumento che solleva , preme, taglia, ordina o impila.

La pneumatica viene anche utilizzata in alcuni tipi di macchinari di fabbrica, come gli spruzzatori di vernici. È anche comunemente visto (e sentito) in utensili elettrici come trapani stradali, dove l'aria compressa viene convogliata attraverso un tubo per pompare uno scalpello di metallo nel pavimento.

 

Ho bisogno di qualcos'altro per far funzionare un sistema pneumatico?Ho bisogno di qualcos'altro per far funzionare un regolatore di pressione?

Poiché la pneumatica utilizza l'energia immagazzinata nell'aria compressa per eseguire compiti o eseguire lavori, è necessaria un'alimentazione d'aria. La qualità dell'aria compressa dovrebbe essere sufficientemente alta per garantire un funzionamento efficiente. La preparazione dell'aria in pneumatica è quindi fondamentale e l'umidità, particelle di polvere indesiderate e oli devono essere estratti altrimenti possono congestionare o corrodere alcuni componenti come valvole e guarnizioni. La filtrazione viene utilizzata in pneumatica per rimuovere le gocce di umidità e le particelle solide, nonché i post-refrigeratori e le apparecchiature di essiccazione. L'alimentazione dell'aria deve essere filtrata e monitorata costantemente al fine di mantenere il sistema operativo in modo efficiente e il corretto funzionamento dei vari componenti.