Inkjet


Getto d’inchiostro

Siamo i fornitori leader a livello mondiale di valvole per i processi a getto d’inchiostro continui. Molti dei principali marchi internazionali di stampanti a getto continuo (CIJ) e discontinuo (DOD) utilizzano all’interno dei circuiti fluidici la nostra tecnologia, che è duratura e adatta a solventi e inchiostri aggressivi.

La nostra gamma si adatta a diversi tipi di stampanti ed etichettatrici e include cilindri a penna, valvole in linea ed elettrovalvole di precisione.


Miniature Solenoid Valve Case Study

Un leader globale nella produzione di stampanti a piccoli caratteri CIJ utilizzate in diversi ambienti di fabbricazione e produzione aveva bisogno di elettrovalvole in miniatura, caratterizzate da ripetibilità e affidabilità elevate e da una vita operativa più lunga.

Abbiamo progettato un’elettrovalvola di precisione in miniatura in un corpo di 10mm, con dimensioni e volume che potessero rientrare in un spazio molto ridotto, tempi operativi e tasso di perdita specificati e ripetibili, un ciclo di vita maggiore e un'elevata affidabilità per sopportare le ostruzioni durante il funzionamento continuo con inchiostro viscoso.

Il design dell’elettrovalvola in miniatura doveva essere compatibile con gli inchiostri a base di MEK (metiletilchetone) per compensare l’”ingrossamento” delle tenute in elastomero e il controllo di precisione di mezzi altamente aggressivi.

La nostra soluzione è stata un’elettrovalvola doppia di 10mm, integrata in un singolo gruppo e alloggiamento. Il gruppo elettrovalvola di precisione in miniatura integrato è stato testato al 100% dalle specifiche dei clienti degli OEM. Rispetta gli standard di qualità e di ispezione più elevati, consentendo alle spedizioni KANBAN di arrivare al cliente già pronti per essere installati, senza nessuna ulteriore ispezione.

Il prodotto ha rappresentato un’estensione di una piattaforma tecnologica di prodotti esistente ed è stato sviluppato congiuntamente, nell'arco di 24 mesi, con l’ingegneria del progetto del cliente OEM presso una delle unità di produzione dell’elettrovalvola di precisione in miniatura.

La soluzione ha soddisfatto i requisiti del cliente OEM a livello di dimensioni e ingombro, flusso ripetibile, tempo di risposta e ciclo di vita. In cambio, mentre Norgren ha sviluppato la valvola di controllo di precisione in miniatura, il cliente OEM ha avuto la possibilità di concentrarsi sulle sue competenze chiave, riducendo il tempo di sviluppo, velocizzando il lancio sul mercato e realizzando profitti con 6 mesi di anticipo.


Caso di studio del collettore per deumidificatori

Una stampante grafica commerciale di grandi dimensioni utilizza aria compressa per fornire inchiostro alla testina di stampa e velocizzare l’asciugatura. Se l’umidità o il vapore dell’olio dell’aria di aspirazione dell’ambiente entrano nel sistema, l’inchiostro si asciugherà più lentamente ed è più probabile che sporchi.

Il produttore della stampante ha scoperto che i componenti stand-alone utilizzati per rilevare l’umidità e arrestare il sistema erano inaffidabili e ingombranti.

Abbiamo creato un modulo deumidificatore monouso e intelligente, che fa scorrere l’aria compressa attraverso una vaschetta che grazie a un sifone travasa l’umidità e il vapore dell’olio. Quando i contaminanti si accumulano a tal punto da rischiare di compromettere la qualità della stampa, il modulo arresta la stampante e ferma il lavoro. L’unità è consolidata in un singolo collettore che si monta nell’ingombro di montaggio esistente.

Un unico sistema integrato riduce il numero dei possibili punti di guasto, mentre l’utilizzo di componenti di alta qualità è un'ulteriore garanzia di affidabilità. L’arresto automatico evita errori da parte dell’utente finale e migliora la qualità di stampa. Una volta che il deumidificatore segnala che il sistema è stato arrestato, l’operatore deve solo seguire le istruzioni sullo schermo per scollegare il deumidificatore monouso e installarne uno nuovo. La stampante può essere rimessa in servizio entro cinque minuti o meno.

Utilizzando un collettore di logica integrata al posto di componenti multipli, adesso la soluzione presenta un solo componente e il cliente ha superato i suoi obiettivi relativi alla riduzione dei costi di acquisizione del 23%.

Scopri di più

Inserisci qui i tuoi dati